大家好、
我对 TI-RTOS 有点陌生、但正如标题所述、我想知道是否有办法检测32位时间戳何时回滚? 我将使用它来检测长随机脉冲。
我的另一个选择是使用64位时间戳、但我不确定 MSP430硬件是否真正支持该时间戳(即高32位保持为零)? 如果是、如何将其类型(XDC_runtime_Types_Timestamp64)转换为64位数字?
提前感谢!
TC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TI-RTOS 有点陌生、但正如标题所述、我想知道是否有办法检测32位时间戳何时回滚? 我将使用它来检测长随机脉冲。
我的另一个选择是使用64位时间戳、但我不确定 MSP430硬件是否真正支持该时间戳(即高32位保持为零)? 如果是、如何将其类型(XDC_runtime_Types_Timestamp64)转换为64位数字?
提前感谢!
TC
假设它是一个无符号整型-如 Clock_getTicks(),则只需使用无符号减法,翻转即可自行完成。
cf Arduino 板中关于此问题的大量文章、或亲自试用:
uint32_t a、b、c;
A = 100;//A 是初始时间
b = 120;// b 是较晚的时间
C = b-a;
A = 0xFFFFFFFA;//A 为初始时间
b = 10;// b 是较晚的时间
c = b-a;// c 将为16左右
感谢 Lixin Chen1
我在另一个主题中看到有人在下面做了陈述、但我在文档中找不到任何对自动安装功能的引用。
谢谢、Terry
:
"较旧版本的 SYS/BIOS 要求您经常调用 Timestamp_get32/64、以便在连续调用之间检测到翻转。 这样做的一个方便的机制是添加一个周期时钟函数、此函数比32位翻转周期更频繁地关闭。 如果使用了时间戳模块、SYS/BIOS 的更新版本会为此目的自动安装时钟函数。"