This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:MSP Flasher v1.3.2 - Exit:16 - Driver:Closed (驱动程序:关闭)(内部错误)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM, MSP430F5528, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966406/msp430f5528-msp-flasher-v1-3-20---exit-16---driver-closed-internal-error

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:TMP117EVMMSP-FET430UIFUSB2ANY

您好!

在  MSP-FET430UIF 的帮助下、尝试刷写位于 TMP117EVM 上的 MSP430F5528。 (SPI-Bi 线)
有两个 TMP117EVM。 在无问题地闪烁时,另一个显示提到的错误消息。
完全相同的命令行!

显示上述错误的示文器可以使用 IAR 进行刷写、而不会出现任何问题!

因为我在没有源代码的情况下无法使用 IAR 来刷写.txt 文件->无法用其原始固件刷写 TMP117EVB。

没有其他闪存程序。

这是命令行:
MSP430Flasher -n MSP430F5528 -w 4130.USB2ANY_F5528.txt -v -z [VCC](-i USB)(-e ERASE_ALL)

C:\EE\ti\MSPFlasher_1.3.20>MSP430Flasher -n MSP430F5528 -w 4130.USB2ANY_F5528.txt -v -z [VCC](-i USB)(-e ERASE_ALL)
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*    /|_                                                                  *
*   //MSP    Flasher v1.3.2                                            *
*     |/                                                                   *
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM10 <-已选择
*正在初始化接口@ COM10...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...完成
*将 VCC 设置为3000mV...完成
正在访问设备...
#出口:16
#错误:未知设备
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序     :已关闭(内部错误)
***********************************************************************************************。
*


此致
Michael


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案:将 Vcc 增加到3、3V =3300mV:那么它就可以工作了!


    MSP430Flasher -n MSP430F5528 -w 4130.USB2ANY_F5528.txt -v -z [VCC=3300](-i USB)(-e ERASE_ALL)

    大家好
    Michael