This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F6137:仅直流供电时的 UART 问题- wihout 调试器

Guru**** 2551220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964209/cc430f6137-uart-problem-when-only-dc-powered---wihout-debugger

器件型号:CC430F6137

大家好、

我的问题很奇怪、我无法处理。  

我有一个定制板、它使用 CC430F6137进行了加载并对其进行了编程。 我想实施 UART 应用程序,我的代码是:

#include
#include "cc430x613x.h"
#include
#include
void terminal_write();
void UART_open();
void UART_close();
void main (void){

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
//__delay_cycles (2 * 1e7);
while (1)


UART_open();
printf ("系统正在工作\r\n");
终端写入("at\r\n");

_DELAY_CYCLES (5000000);

//_Bis_SR_register (LPM3_BITS + GIE);
UART_CLOSE ();

void terminal_write (char *信息)

unsigned int i;


unsigned int len = strlen(info);
for (i=0;<len;i++))

UCA0TXBUF=INFO[i];
_delay_cycles (10000);


void UART_open(){
P1SEL |= BIT5 + BIT6;
//UART 设置
UCA0CTL1 |= UCSWRST;
UCA0CTL1 |= UCSSEL0;// ACLK
UCA0BR0=3;//UCA0BR0=3;//32kHz / 9600–>> 3.
UCA0BR1=0;//UCA0BR1=0;//波特9600;(UCABR1 * 256)+ UCABR0 = UCABRx 请参阅"slau259e.pdf"

UCA0MCTL=6;//请参阅"slau259e.pdf"第602页//
///UCA0MCTL =| BIT7 | BIT6 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
//|--- UCBRFx --- |--UCBRSx----- |UCOS16|
//对于32kHz UCBRFx = 0、UCBRSx = 3、UCOS16 = 0时的9600波特率
//| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
// 0b00000110 = 0x06 = 6
UCA0CTL1 &=~ UCSWRST;//
UCA0CTL1 |= UCDORM;

void UART_close(){

P1SEL &=~(BIT5 + BIT6);
UCA0CTL1 |= UCSWRST;
UCA0CTL1 &=~ UCDORM;

我正在使用 FET430--UIF 调试器,它没有问题。 如果我使用调试器运行程序、而不是运行它、并且 UART 通信没有问题、但我尝试在没有调试器的情况下运行它  

[我的意思是无需调试操作,我希望程序可以在没有调试器的情况下运行]使用直流电源(3.3伏)时看不到任何 UART 输出。除此之外,如果我只使用没有3.3伏电源的调试器,那么我无法正确接收输出信号。 如果我同时使用电源和调试器、我就无法正确获取信号。

感谢您的回复。

胡西印。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huseyin,

    您是否查阅 过《MSP 调试器用户指南》的第3.5节? MSP430是唯一消耗功率的设备、还是您的定制板上有消耗功率的外部电路? 您的外部3.3V 电源的电流限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron,

    我解决了我的问题,这是关于我的连接丢失。 问题是 Vdd 和公共接地的连接必须连接在一起。 我已经使用了公共接地、但我没有同时使用 Vdd 连接、我认为这并不重要。 但是、如果您不同时使用 Vdd 连接、则可能会导致问题。 有时、当我没有绑定它们时、它会正常运行、但令我难过的是、由于电压不一致、您可能会在您的项目中处理这个问题。