This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24的大约50Hz/60Hz 滤波器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP-DSPLIB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963440/msp430i2041-about-the-50hz-60hz-filter-for-sd24

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP-DSPLIB

各位专家、您好!

我的客户正在使用 MSP430I2041、想要对50Hz/60Hz 噪声应用数字滤波器。 原因是器件受环境噪声的影响。

问题1:是否可以在此器件中使用 SD24的 SINC3滤波器来消除50Hz/60Hz 噪声?

SD24具有一个名为 SINC3梳状滤波器的数字滤波器功能、在《MSP430i2xx 系列用户指南》(修订版 A)"13.2.7.1 SINC3滤波器"中对此进行了介绍。 但是、在 MSP430I2xx 中、FM 固定为1.024MHz、OSR 高达256。 因此、我们认为不可能对50Hz/60Hz 噪声应用滤波器。 如果这个想法有误、如果您能告诉我具体的解决方案、我将不胜感激。

Q2:MSP-DSPLIB 是否可与该器件配合使用?

当我检查以下下载页面时、我无法看到 MSP430I2xx。
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
如果它可以与此器件配合使用、它是否能够像原始问题中那样消除50Hz / 60Hz 噪声?
e2e.ti.com/.../884065

我对这方面的知识不是很了解,所以这可能是一个不好的问题,但我希望你能提供建议。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="O.H"] Q1:是否可以在此器件中使用 SD24的 SINC3滤波器来消除50Hz/60Hz 噪声?

    不幸的是、不 第一个陷波是采样频率。 最低采样频率为4kHz。 这些器件不会阻止或滤除50Hz 或60Hz、因为它们主要用于测量这些频率下的交流线路电压和电流。

    [引用 user="O.H"] Q2: MSP-DSPLIB 是否可以 与此器件配合使用?

    MSP430i2041具有 MPY16单元、因此不支持硬件加速。 您似乎可以将 i20xx 与 MSP-DSPLIB 搭配使用、但您只能使用软件乘法。 此外、MSP430i2041只有2KB 的 RAM、因此我担心这可能不够。 它可能会影响到您尝试实现的滤波器以及需要多少 RAM 和 CPU 周期。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢你的答复。
    很抱歉、回复延迟。

    [引用用户="James Evans 的说法]不幸的是,不是 第一个陷波是采样频率。 最低采样频率为4kHz。 这些器件不会阻止或滤除50Hz 或60Hz、因为它们主要用于测量这些频率下的交流线路电压和电流。[/quot]

    我们了解到、该产品只能应用至少为4kHz 的频率。

    [引用 user="James Evans 的说法] MSP430i2041 具有 MPY16单元、因此不支持硬件加速。 您似乎可以将 i20xx 与 MSP-DSPLIB 搭配使用、 但您只能使用软件乘法。 此外 、MSP430i2041 只有2KB 的 RAM、因此我担心这可能不够。 它可能会导致您尝试实施哪种滤波器以及需要多少 RAM 和 CPU 周期。

    我们向客户介绍了 MSP-DSPLIB、并告知他们我们的问题。我尝试自己使用 GUI 和示例代码、但参数的容量非常有限。 因此、我们计划要求他们在硬件中实施滤波器。

    此致、
    还不错