This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:使用来自其他 MCU 的 UART 对 MSP430FR23xx 进行编程

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966170/msp-exp430fr2355-programming-msp430fr23xx-using-uart-from-other-mcu

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

大家好、团队、

我想使用来自其他 TI MCU TM4C1294 (如 OTA)的 UART/SPI/I2C (任何协议)对 MSP430FR23xx 进行编程吗?

如果可能、请指导我完成整个过程。

注意:我有 MSP430FR2355 Launchpad 和 TM4C1294XL LaunchPad。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅  

    它将为您提供有关如何通过 BSL 模式从其他 MCU 进行 OTA 的指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢霍肯、

    我之前提到过、这已经在使用 BSL 接口、软件(脚本)和通信网桥。但我只想使用 TM4C 对我的 MSP430进行编程、并尽可能使用任何协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我想我已经向您展示了答案。 请仔细阅读网站。 )