This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:连接到调试器和逻辑分析仪…… 逻辑分析仪触发器、但调试器永远不会在任何地方中断????

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966082/msp430fr2355-connected-to-debugger-and-logic-analyzer-logic-analyzer-triggers-but-debugger-never-breaks-anywhere

器件型号:MSP430FR2355

任何建议都是有用的。

我在一个项目中有一个构建库。 我在主应用程序中使用它。  我运行 main。  我可以将逻辑分析仪设置为在来自对讲机的 RS232传入消息上触发。  但我似乎无法让调试器中断并停止。  我已经回到了在 RX ISR 内设置断点的阶段、但它不会停止。  这里的有趣之处在于、当我启动代码并执行一些其他射频活动时、调试器非常乐意断开并匹配分析器。  我将所有代码全部移动到新项目中、但仍然看到非常有趣的调试器问题。  有什么见解会有帮助?????

我使用的是 CCS V 10.0.0.00010

编译器 V20.2.0LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 TX 函数通过 MSP430FR2355确认您的带隙设置。 示例 发送0x55并使用逻辑分析仪进行检查。  

    2.检查 CCS 中的寄存器、检查是否正确启用了 Rx 中断。

    霍肯。