This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F233:有关字节或字写入的问题

Guru**** 2895880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965582/msp430f233-question-about-byte-or-word-write

器件型号:MSP430F233

尊敬的团队:

我的一位客户对文档中的描述有疑问、您能为我解释一下吗?

www.ti.com.cn/.../slau144j.pdf

上述段落可在芯片手册《MSP430x2xx 系列用户指南》的315页上找到。 关于这一段,有一些问题:

他想知道如何理解"从闪存中启动"和"从 RAM 执行"? 如何在闪存或 RAM 中启动?

最好将其与易于理解的代码示例结合使用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它包含在2xx 系列数据表中的(汇编器)代码示例中。 这一点很清楚。

    如果程序正在从 RAM 执行(写入闪存的程序被复制/重定位到 RAM 中)、而 CPU 未被停止、它将继续执行代码。 从 RAM 中执行的程序刷写速度更快、在这种情况下只能使用闪存块写入。

    我记得、e2e 中的某个位置存在一些主题、即如何在 CCS 中配置应复制到 RAM 末尾执行的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    下面是一个具有代码示例的早期线程:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/72156/262168#262168 

    Srinivas