This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67651A:编译器兼容性

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67651, MSP430F67651A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965091/ccs-msp430f67651a-compiler-compatibility

器件型号:MSP430F67651A
主题中讨论的其他器件:MSP430F67651

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户一直在使用编译器版本5.51.1的 MSP430F67651。
现在他们正在考虑使用 MSP430F67651A。

同一编译器(v5.51.1)是否支持 MSP430F67651A 而不会出现任何问题?
我试图找到有关 v5.51.1的信息,但在任何地方都找不到。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    您可以对 v5.51.1编译器进行快速测试。 使用它创建一个新项目并查看您是否可以在器件列表中找到 MSP430F67651A。

    此致、

    现金 Hao