This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-CGT:与 MSP430-GCC-opensource"有何区别?

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-CGT, MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965082/msp-cgt-difference-with-msp430-gcc-opensource

器件型号:MSP-CGT
Thread 中讨论的其他器件: MSP430-GCC-opensource

大家好、

你好。

"MSP430代码生成工具-编译器(MSP-CGT)"和"GCC -适用于 MSP 微控制器的开源编译器(MSP430-GCC-opensource)"之间有何区别?

如何决定使用哪一个?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一些差异。  

    总之、它们都是编译器工具。 所有这些都可用于为 MSP430生成汇编代码。 代码方面的最大区别是预编译指令、您可以从图片中看到这些指令。

    此外、MSP-CGT 不是开源的。 MSP430-GCC 是开源的、完全基于 GCC 开发。 我的建议是、如果您想了解编译器的详细信息、请尝试 MSP430-GCC。 如果您只想将其用于在 MSP430上开发应用、请使用 MSP-CGT。 原因是 MSP430-GCC 不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    感谢您提供有关两种编译器之间差异的信息、但我对此有一些澄清

    您提到"MSP430-GCC 不会更新。"、请查看"www.ti.com/.../MSP430-GCC-OPENSOURCE"、其中列出了当前版本9.2.0.0的各种 GCC -开源工具。 这是否意味着这是这些工具的最后一个版本、而且 Mitto Systems 将来不会发布这些工具的任何新更新?

    感谢您的澄清!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    维护 MSP430GCC 的团队 被解雇。 支持工作已转移到第三方。 至少、更新和支持很少。

    伊斯天