This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我使用 EnergyTrace 测量以下电流
LPM3:免费运行16uA;调试35uA
LPM4:自由运行0uA;调试18uA
我使用此代码
#include
int main (空)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止 WDT
//配置 GPIO
P1DIR = 0xFF;P2DIR = 0xFF;
P1REN = 0xFF;P2REN = 0xFF;
P1OUT = 0x00;P2OUT = 0x00;
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
_bis_SR_register (LPM3_bits);//输入 LPMx
__no_operation();//进行调试
}
我将 MSP-FET 探针与 MSP-TS430PW20电路板配合使用
对于这些模式、数据表显示为1.16uA 和0.6uA。
谢谢 Vadim
如果使用"Debug"、则意味着"非自由运行"、我认为 EnergyTrace 不建议使用该模式、因为结果会误导开发者。
LPM3中的16uA 几乎是所有 REFO、为 ACLK 供电。 REFO 的电流如表5-7所示。
在数据表(SLASE58E)第5.7节中、没有 ACLK = REFO 的情况。 注(5)表明 ACLK 正在从 LFXT 运行。 遗憾的是、您无法在 FR2311上设置 ACLK=VLOCLK。
[编辑:更正了拼写错误]
μA 模式:126 μ A/MHz
待机:实时时钟(RTC)计数器(LPM3.5
μA 32768Hz 晶振):0.71 μ A
关断(LPM4.5):32nA、无 SVS
您好、Bruce、
这来自数据表。 这是否意味着我可以使用外部晶体将其设置为0.71uA 的功耗
谢谢 Vadim
我预计是这样。 请记住、LPM3.5的工作方式与 LPM3/4略有不同。 示例 msp430fr231x_lpm3/5_01.c 演示了:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AA90Hg5bjAQhib3FeNhDPA__IOGqZri__LATEST