This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 深入了解电容式感应参数的含义

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965260/insight-into-capacitive-sensing-parameters-meaning

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我开始使用新的 MCU CAPTIVATE-FR2676 及其传感器模块(例如 CAPTIVATE-BSWP)进行大学论文研究。 在 CapTIvate 设计中心中、有一个通道条形图、其中满足以下参数:计数、增量 LTA。 我已在以下链接阅读了研讨会: software-dl.ti.com/.../ch_workshop.html

我还阅读了末尾的术语表、但对这些参数(计数增量 LTA)的解释不太满意。 如果我希望对这些参数有更具体和更实际的定义、例如、如果这些(或其中的某些)参数与 CapTIvate 技术的理论阐述(即电荷转移)之间存在联系。

提前感谢您、

Gianluca



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    我很乐意 帮助您了解这些概念。

    计数-考虑模数转换器、其中测量的电压被转换并量化为测量计数 N

    示例:使用3V 基准的8位 A/D 将1.5v 输入信号转换为128个计数的测量值。

    CapTIvate 是一种电容数字转换器、其工作方式与之相同、可将测量的电容转换为测量计数

    LTA - CapTIvate 是一个相对测量系统。  这意味着系统首先对传感器执行校准(首次加电时)、并将产生的测量计数馈送到可配置的 Beta IIR 滤波器、该滤波器的输出为 LTA (长期平均值)。  该 LTA 用于为与进行比较的后续测量计数提供基线或基准。

    还必须注意的是、在理想情况下、LTA 不应改变、但在实际情况下、温度和湿度的环境变化确实会影响传感器的基线电容。  这意味着 LTA 将缓慢上升或下降、跟踪这些缓慢变化。

    Delta -当传感器电容发生快速变化时、如手指触摸传感器、计数值将高于或低于 LTA、差值为增量。  方向取决于自电容还是互电容方法。  您可以在技术指南中阅读有关这些内容的更多信息。

    触摸阈值-这是工程师在传感器调优期间确定的一个电平(特定数量的计数高于或低于 LTA)、当手指触摸传感器时、增量大于该阈值并在软件中指示"触摸"事件。  由于上述环境变化、您希望此阈值与 LTA "跟踪"、否则系统在整个温度范围内是无用的。  因此、随着 LTA 上升、触摸阈值也上升。  有道理?