This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964873/tdc1000

主题中讨论的其他器件:TDC1000

是否有人建议如何测量人体组织的飞行时间(ToF)? 范围为~ 5mm

我可以使用 TDC1000吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalom、

    我必须咨询一位同事、看看我们是否可以为您提供更多的指导。

    明天一天结束时、我将收到回复。  

    此致、

    Gabriel