This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG4617:连接 DVCC 引脚

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964976/msp430fg4617-connecting-dvcc-pins

器件型号:MSP430FG4617

你(们)好!

我正在为 MSP430FG4617微控制器设计 PCB 布局、我有一个愚蠢的问题(或者也许不是)。

我将 DVCC 引脚(引脚1和引脚60)与我的电源分别连接、但我想知道它们是否也应该连接在一起。 例如、在 DE UC 下使用连接引脚1和引脚60的新走线。

这是必要的吗?

此外、默认情况下、我使用8mil 迹线。 建议对 DVCC 使用更宽的布线、因为电源电压仅为3.6V?

感谢你能抽出时间。

此致、

佩德罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    如果您从同一个源连接 DVCC 引脚1和60、则无需将引脚1和60与迹线连接在一起。

    对于电源跟踪、8Mil 看起来有点薄、但可能可以正常工作。  为了实现最小阻抗、我建议使用更宽的布线宽度。  如果布板空间允许、我喜欢对电源布线使用20mil 的布线宽度。