This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:最大工作频率

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963047/msp430fr6043-maximum-operation-frequency

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我使用 的 MSP430FR6043 评估板具有 MSW-A10400H07TR-W (400kHz)多用途传感器。 我使用跨轴管设计。 您可以在附件文件中看到的设置。

UPS0到 UPS1的最小间隙是多少?
是否可以使其小于30ms? 有哪些限制?

Babaeva Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babaeva、

    使用 GUI 时、您将受到基于计算机速度和通信开销的 GUI 交互的限制。  该算法在大约8ms 内执行、因此如果您没有与 GUI 通信并禁用在源代码中睡眠、您应该能够每秒获得至少100次测量。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leonardo。
    请提示如何禁用 LPM3模式。 我假设 MCU 会进入休眠状态。 或者如何禁用睡眠模式?)
    Ekaterina Babaeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ekaterina、

    您需要在 USSLibGUIApp.c 中注释掉这一行代码:

        USSLibGUIApp_DELAY ();   //适当时间的延迟  

    BR、

    Leo