This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6043:来自 MSP430FR6043的信号存在问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/964581/ccs-msp430fr6043-problem-with-signal-from-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 我不n`t 电路板中的错误。 我`s 一个基于 MSP430FR6043的公司电路板。 我还为此 MCU 使用了 USSSWLib。 `s EVM 的不同公司电路板是 USS 的通道方案。 该板具有一个模拟开关 TS5A23159DGS。 MSP 使用 CH1来实现 Rx 和 Tx 脉冲。  我更改了 USSLIB_HAL_CONFIGGPIOForCapture 和 USSLIB_HAL_initGPIO 的确定、但未更改任何内容。 我n`t 问题可能是配置错误、因为我无法通过示波器在传感器的通道上捕获信号(在第一个屏幕截图行 Transduser 1/2上)。 用叉号标记的是什么、n`t 在电路板中使用。 我根据模拟器件数据表的要求获取了 IN1/IN2上的电源(第二个屏幕截图)。我必须使用什么来确定和配置 MCU 发出的正确信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此处提供的 EVM 原理图:

    https://www.ti.com/lit/df/tidrys5/tidrys5.pdf 

    如果看第3页、可以看到软件使用的是 CH0输入和 CH0输出(而不是 CH1)。  如果您未对软件进行修改、则应使用通道0而不是通道1。

    BR、

    Leo