This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:确认

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962420/msp430fr2476-confirmation

器件型号:MSP430FR2476

大家好、

好的、客户希望确认 MSP430FR2476。  

第76页的主要问题;缺少 SYSCFG3寄存器:
1e. SYSCFG3是否可用?
在本文档中找不到"SYSCFG3"寄存器。
2e。 当可用时:偏移地址是否= 26h?

第17页的问题;USB0xxx 和 USB1xxx 寄存器的重映射:
1A。 USB0xxx 和 USB1xxx 是否都取决于重映射寄存器 SYSCFG2.USCIBRM 中位的设置?

第17页的问题;SYSCFG3寄存器缺失和拼写错误:
1b。 "SYCFG3"是否应拼写为"SYSCFG3"?
2b. SYSCFG3是否可用?
在以下文档中找不到"SYSCFG3"寄存器:
第76页"表6-35. SYS 寄存器(基址:0140h)"。仅提及 SYSCFG2!

问题到第18页;脚注缺失
1c. 是否与第17页的脚注相同?

第19页上的问题要重新映射
一维。 TA2和 TA3是否都取决于重映射位 SYSCFG3.TARMP?

问题到第70页;P5.3和 P5.4的 PxSEL.X 设置:
1f。 对于 TA3,这应该是“10”吗?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR2476中存在 SYSCFG3。 它位于地址0x166处、偏移量0x26来自0x140处的 SYSCTL[base]。

    SYSCFG2和 SYSCFG3的定义应取自用户指南(SLAU445I)表1-31和1-32 (而不是1-26 和1-27)。  在更新数据表之前、这些必须具有权威性。

    USCIB0RMP 和 USCIB1RMP 有单独的重映射位。 头文件显示了 TA2RMP 和 TA3RMP 的单独位(我没有机会自己使用 TAxRMP 位、但我希望它们在那里。) 据我所知、FR2476上不存在 ADCPCTLn 位。

    我怀疑您对数据表(SLASEO7B)表6-27中的 P5SEL 设置是正确的、但我没有机会使用这些功能。

    每个文档页面底部都有一个"提交文档反馈"链接。 几个月前、我报告了 RMP 内容、但我尚未看到更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Bruce 是对的。  SYSCFG3丢失在第76页。 偏移量为0x26。

    [引用用户="6370615"]1c。 是否与第17页的脚注相同?

    是的

    [引用 user="6370615"]1D。 TA2和 TA3是否都取决于重映射位 SYSCFG3.TARMP?[/QUERPLET]

    USCIB0和 USCIB1也是如此

    [引用 user="6370615"]1f。 对于 TA3,这应该是“10”吗?[/QUERT]

    我认为你是对的。