This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2100:低于100uA 的低功耗运行

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962917/msp430fr2100-low-power-operation-below-100ua

器件型号:MSP430FR2100

我需要一种解决方案、其中 MCU 消耗的电流低于100uA、计时器工作、数字输出保持在高电平或低电平状态。 这方面最简单的解决方案似乎是以32kHz 的频率在工作模式下运行 MCU。 这是可行的、还是需要以1MHz 运行并在工作模式和低功耗模式之间进行切换? 如果使用 LPM、输出是否可以在 LPM 期间保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我研究这一点时(在 F2系列上、但我希望它仍然适用)、我发现功耗不会随着 CPU (MCLK)速度的极低而线性降低。 我的结论是、最好以更高的速度(0.5-1MHz)运行、并自由使用 LPM。

    GPIO 在 LPM 中保持其状态。 计时器通常以 LPM 运行、但您应选择适合 LPM "深度"的计时器时钟。 我建议您查看数据表(SLASE78D)表6-1、以便根据所需的特性选择 LPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这部分回答了问题。
    我的问题是、当 CPU 以这种方式运行时、CPU 消耗的电源电流将高于电源消耗的电流。 这意味着主电源电容器电压(=提供给 CPU 的电压)可能会在活动期间下降0.2V。 假设我们处于推荐用于 CPU 的电压范围内、这种电压降低是否会影响 CPU 的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当涉及到变化的工作电压(或时钟速度)时、MSP430非常灵活。 DCO 速度随电压略有变化、但 FLL 可以对此进行调整。 [其他数据表规定了 DCO 随温度和电压的变化、但我在该数据表中没有看到这种变化。 REFO 大约为1%/V、这可能表示一个数量级。] 有几个特定的例外情况-例如、ADC 和 eCOMP 的最小电压为2.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与闪存器件不同、对于 FRAM 器件、您可以在其工作电压下全速运行。 因此、电压的降低不会影响 CPU 的运行。