This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F67791A:电流互感器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963766/ccs-msp430f67791a-current-transformer

器件型号:MSP430F67791A

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

器件型号:MSP430F67791A。  

我们为您的参考电路设计了自己的电路板。  
电流互感器:  DL-CT10CL  
 
此点检查正常。  
不带连接 R/L9和 R/L10的 TP1和 TP2 - 5V (在万用表中检查此结果)
这一点不起作用。  
带连接 R/L9和 R/L10 的 TP3和 TP4 - 0V (在万用表中检查此结果)
将分流电阻器连接到电流互感器不起作用。 请稍后回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Siva E"]

    此点检查正常。  
    不带连接 R/L9和 R/L10的 TP1和 TP2 - 5V (在万用表中检查此结果)

    [/报价]

    您是否在 R/L9和 R/L10之间进行测量? 如果 AVCC 为3.3V 且 AGND 为0V、我不确定如何测量5V。 您是否尝试测量 VAC 或 VDC?

    [引用 USER="Siva E">将分流电阻器连接到电流互感器不起作用。 请尽快回复[/引述]

    什么不起作用? 您使用的是2000:1电流互感器、因此负载电阻器上的次级压降将是次级电流(初级电流/2000)乘以负载电阻器的电阻(13欧姆)、然后乘以 sqrt (2)、从 RMS 转换为峰值。 流经电流互感器的标称电流和最大电流是多少?

    [常见问题解答] TIDM-THREEPHASEMETER-F6779:电流前端二极管钳位? 为什么要串联2个二极管?

    此致、

    James