This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:如何在不破坏内存中的内容的情况下读取 MPS430中的代码

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963853/evm430-f6779-how-do-we-read-out-the-code-in-mps430-without-destroying-what-s-in-memory

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

我的主要问题是:在尝试对程序进行编程之前、请确认我们可以将程序从 MSP430F6779评估板的存储器中取出、这样我们就可以随时返回到错误状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您是否可以访问 MSP-FET430编程器?

    您应该能够将其与 MSPFlasher 程序一起使用、以非破坏性读取任何存储器段。

    虽然此软件不再受支持(这意味着没有错误修复或未来更新)、但您仍可以下载并使用它。

    否则、请考虑使用 Uniflash、它是一个更复杂的 GUI 版本、可以从云运行(您无需安装它)。