This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:采用 MSP430的正交编码器位置计数器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMD18245, MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963615/msp430fr2111-quadrature-encoder-position-counter-with-msp430

器件型号:MSP430FR2111
主题中讨论的其他器件:LMD18245

您好!  

我正在阅读一份技术手册(SLAA795)、其中提到 MSP430可用作正交编码器位置计数器。   是否可以使用 MSP430FR2111用 HCTL-2022 + MC9S12C32CFAE16替代电机控制器应用? 这可以稍微简化他们的解决方案。  然后、电机控制器用于控制直流电机驱动器(LMD18245)。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    通常、编码器需要1-2个引脚用于数据/时钟或两个信号、而 LMD18245需要一个制动和方向引脚(2个引脚)。 只要解码器状态机/电机控制逻辑适合程序存储器、MSP430FR2111就足以替代器件。

    BR、

    Leo