This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641:我们需要仪表的功率计算芯片来检测220V 交流输入端口的功耗。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963465/msp430f67641-we-need-a-power-calculation-chip-for-the-meter-to-detect-the-power-consumption-of-the-220v-ac-input-port

器件型号:MSP430F67641
主题中讨论的其他器件:TIDA-01088、 EVM430-F6779

设计

我们需要一个用于仪表的功率计算芯片来检测220V 交流输入端口的功耗。 我找到了 TIDA-01088解决方案、请帮助确定是否可以实现?

在受共模电压范围限制的集成解决方案中、最大值为85V。 您可以监控220V 电压吗? 如果没有、是否有其他合适的解决方案?

谢谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user5707026]我们需要一个用于仪表的功耗计算芯片来检测220V 交流输入端口的功耗。 我找到 了 TIDA-01088 解决方案、请帮助确定是否可以实现?

    是的、如果您的电流传感器是分流器、此解决方案将起作用。 如果您可以使用电流互感器(CT)、请查看 EVM430-F6779并考虑使用 电能测量设计中心(EMDC)。

    [报价用户="user5707026">在受共模电压范围限制的集成解决方案中、最大值为85V。 您可以监控220V 电压吗? 如果不是、是否有其他合适的解决方案?[/引述]

    "集成解决方案"是什么意思? 借助 TIDA-01088设计、您可以测量230VAC。 请参阅 用户指南中的第3.1.1.1节电压模拟前端。

    此致、

    James