This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6725A:关于可写入 MSP430F6725A 的文件格式

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/963168/ccs-msp430f6725a-about-the-file-format-that-can-be-written-to-msp430f6725a

器件型号:MSP430F6725A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当客户转至 CCS menu->"Run"->"Load"->"Select Program to Load"并尝试使用 Browse 选择文件时、可选文件为*.out、*.AXF、*.x、*.hex、*.i *、 .txt、*.elf 和未包含*.mot。

但是、当客户实际编写它时、
他说他没有遇到任何错误、似乎正在工作。

是否还支持.mot 文件?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    Uniflash 和 CCS 中使用的闪存编程器很常见。  由于 UniFlash 支持对 Motorola srec 映像进行编程以用于生产、因此 CCS 也支持此功能。 无需更改文件结尾。 在程序加载对话框中、您只需将其从使用程序文件筛选器更改为"所有文件"即可。

    BR、
    Leo