This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 +定制 AFE

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962094/msp430fr6047-msp430fr6047-custom-afe

器件型号:MSP430FR6047

您好!

对于我们的设计、我们主要通过 PCB 的另一个布局定制了 TIDA-0186的设计!  

50mm <直径<300mm ->直接从 msp430fr6047测得
300mm <直径<600mm ->定制设计(+/- 6V 直流交流电源)
600mm <直径< 1200mm ->定制设计(+/- 15VAC 电源)

我们已经完成了在管道直径为600mm 的水中执行液体流量测量、并检查了在直径为1200mm (即返回长度= 2x1385 (60度角)= 2771mm 时、我们甚至可以检测到良好的信号。 您能不能建议我们需要在软件中进行哪些更改来适应这一距离?

我们还喜欢一些指导、我们需要做什么(附加软件)来执行液位传感(水中)、因为为 msp430fr6047提供的样本具有用于捕获的 ADC (声学长度)固定窗口!

是否存在描述该方法以及必要步骤的文档?

最后、我们测量管道中的两/三个液位的流量。 这些值是为计算 VFR 和估算水平的 CFD 模型输入的。 实际水平测量值用于相关性!   

Rgds、

劳伦特