This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:断电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962864/cc1200-powerdown

器件型号:CC1200

您好!  

我的客户正在使用 CC1200。 他们希望 知道、CC1200将在执行以下代码后进入带保持断电或 XOFF 模式:

       QSPI_SET_SS_HIGH (QSPI0);

       trxSpiCmdStrobe (QSPI0、CC120X_Sidle);

       TrxSpiCmdStrobe (QSPI0、CC120X_SXOFF);

       TrxSpiCmdStrobe (QSPI0、CC120X_SPWD);

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SXOFF 和 SPWD 将芯片设置为两种不同的状态、请参阅 CC1200用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swru346)中的图2  

    当我阅读本手册时、  

    trxSpiCmdStrobe (QSPI0、CC120X_SXOFF);将在 XOFF 中设置芯片、但 CSn 何时变为低电平  

    trxSpiCmdStrobe (QSPI0、CC120X_SPWD);被称为芯片将退出 XOFF 状态并进入 PWD。

    如有疑问、请测量电流、因为这两种状态的电流消耗不同。