主题中讨论的其他器件: EVM430-CAPMINI、 MSP430FR2512
您好!
我正在评估 MSP430FR2522、以便与具有两个3元件电容式触控滑块的应用配合使用。 由于空间限制、滑块非常小、3个元件的总面积约为8.5mm x 21mm。 每个元件的有效面积约为38mm2。 在测试时、使用3mm 厚度的丙烯酸板作为最终产品设计中镀层的代表。 我相信我们的触摸滑块 PCB 具有大约9至11pF 的寄生电容和0.2pF 的触摸电容变化。
该应用之前使用 Cypress CY8CM-BR3106S、但出于各种原因、我们希望迁移到 MSP430FR2522。 Cypress 器件在手头具有增益的情况下提供了合理的触控灵敏度、但 MSP430FR2522似乎很难实现足够的灵敏度、即使我认为使用 CapTIvate 设计中心设置了用于实现最大灵敏度的参数也是如此。 实际上、我们使用的是 EVM430-CAPMINI 评估板、其评估板按钮会被切割、而我们的滑块 PCB 会整齐地连接到它。 MSP430GR2512已与 MSP430FR2522重新搭配使用并相应地重新编程。
转换增益设置为100、但转换计数不能设置为超过1800、否则 CapTIvate 设计中心会报告接近或触摸阈值过低的错误。 是否有人知道如何在不出现此问题的情况下提高灵敏度?
是否有人在使用具有上述触摸/寄生电容的 MSP430FR2512或2522实现足够性能方面有过经验、或在将 Cypress 解决方案与 MSP430进行比较方面有过经验?
此致、
Gerry