This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272:I2C 总线活动保护

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957614/msp430f2272-msp430f2272-i2c-bus-activity-prevention

器件型号:MSP430F2272

您好 MSP430团队、

我在一个设计中有一个 MSP4302272、它正在初始化电路板上的某些组件、执行一些 I2C 写入、然后应该进入 I2C 从模式。

我还尝试在其他系统组件上通过 I2C 进行一些测试、但这些测试无法获得任何实际结果。 但是、移除进入 MSP430的 I2C 线路的硬件修复当然允许接收结果。

在代码中、MSP430应该处于从模式、所以我很困惑在通过 I2C 运行这个测试时是否存在任何问题、因为我的理解是、如果 MSP430是从器件、那么如果它未被处理、就不应该干扰总线。

我的问题是:我是否可以向 MSP430写入一条命令或代码行、以实现与从总线上断开其 I2C 引脚相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SDA 和 SCL、置1 UCSWRST 和/或清零 PSEL 位应该会将其从总线中移除。

    不过、我不确定我是否理解您的症状。

    [编辑:在设置 PSEL=0之前、请确保您的 GPIO 被适当配置(可能是输入)。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否能够使系统正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    我无法解决我的问题、但是、我已将工作重点转移到尝试使用有问题的电路板的不同硬件。 现在似乎是一个与 MSP430或 I2C 总线处理无关的生成兼容性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、感谢您的更新。  由于这个问题看起来与 MSP430无关、我将继续并将这个问题设置为已解决。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。