This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:关于 XT1DRIVE

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953950/msp430f6726a-regarding-xt1drive

器件型号:MSP430F6726A

你(们)好

XT1DRIVE = 11b 时的驱动电流是多少?

如果可能、请告诉我 XT1DRIVE 的当前值 XT1DRIVE = 00、01、10、11b。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示了 XT1DRIVE = 00b 时01b、10b 和11b 的差分电流。

    00b 处的绝对值是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XT1DRIVE 设置01b、10b 和11b 存在电流差。  XT1DRIVE 设置00b 上没有电流数据。 我不知道背景、为什么 XT1DRIVE 设置00b 上没有电流数据。 但根据 UG。 XT1DRIVE 00B 上的电流应该比 XT1DRIVE 01B 小一点。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。


    我已将最大驱动电平为0.5μW μ A 的32K 晶体连接到 XT1、

    但是、是否可以理解、即使 XT1DRIVE = 3、最大驱动电平也是0.5μW μ A 或更低?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要连接的32K 晶振的最大串联电阻为90KΩ Ω。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您将 XT1DRIVE = 3作为默认值、(对于 XT1 LF 模式、最大驱动能力和最大电流消耗)。 HF 模式下的 XT1振荡器运行范围为24MHz 至32MHz)。 根据 DS、在 XT1DRIVE = 3时、3V 时的典型电流为0.29uA。