This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD ADC:从 MSP430AFE253迁移到 MSP430i2041?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/961808/msp430i2041-sd-adc-migration-from-msp430afe253-to-msp430i2041

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430AFE253MSP430WARE

团队、

我已经查看了"MSP MCU 上 Σ-Δ ADC 的常见问题解答- SLAA957 "应用手册。
-我们是否有更多有关如何将现有 AFE253设计迁移到 i2041的 SD ADC 特定信息?
-假设检测到的信号具有相同的特性,则信号链中是否仍需要进行一些硬件更改才能适应 i2041 SD ADC?

-就软件而言,是否需要进行一些具体的更改? 由于相同的软件可能会重复使用、移植 SD ADC 部分时应考虑哪些内容?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.、

    我相信本应用手册是我们所掌握的 Σ-Δ ADC 信息的最详细概述、我们没有任何具体的 MSP430AFE253到 MSP430i2041迁移指南。  

    整个应用软件不应改变太多(例如数据的处理方式)、但时钟和 ADC 设置代码会改变。 目前,请参阅 MSP430Ware 和 MSP430i2xxx 用户指南中的 MSP430i20xx 代码示例 。 我们感谢您提供有关制定迁移指南的反馈、并将此建议提交给团队内部。