This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2032:软件复位不是由看门狗进行的

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/955616/msp430fr2032-sw-reset-not-by-watch-dog

器件型号:MSP430FR2032

您是否建议如何使用固件程序(而不是看门狗复位)复位 MCU (msp430fr2032)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请使用 PMMCTL0.PMMSWPOR 和 PMMSWBOR 通过软件复位 MCU。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以说 PMMCTL0 |=(PMMSWPOR + PMMSWBOR);对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请选择 POR 或 BOR 之一。  我认为这两者都是可以的。 关于 POR 和 BOR、请查看《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》(修订版 I)的第2章 PMM