This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:对 MSP430F5438A 进行编程

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/961741/msp430f5438a-programming-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A

大家好、团队、

我们使用的是 TI MCU MSP430F5438A、有两个问题、请帮助回答、谢谢。


编程软件使用 MCU JTAG、这需要在器件的外部接口上放置一个硬件连接器。 系统依靠 RS232与外部 PC 进行通信。 我想问是否可以使用 RS232进行固件编程。 无需连接器和编程工具。


我们将使用两个 MSP430F5438A、无论它是否可以拆分为一个主 MCU 和一个辅助 MCU、主 MCU 控制辅助 MCU、然后与 PC RS232通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试使用 SBW 接口对 MCU 进行编程。 RS232不能用于编程。

    2.使用 RS232与 PC 通信正常。 但有什么好处呢?

    此致、

    现金 Hao