This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:复位期间的 I/O 引脚状态

Guru**** 2560450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/961257/msp430fr5994-i-o-pin-state-during-reset

器件型号:MSP430FR5994

器件系列用户指南(slau367p)的1.2.1节定义了系统复位后的初始条件。  在复位被置为有效时、I/O 引脚的状态是否被定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    对于 BOR、当 RST 引脚转换为低电平时会设置初始条件、因此当 RESET 被置为有效时、I/O 引脚将处于第1.2.1节中显示的初始器件条件中。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否启用了上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉和下拉被禁用。  复位寄存器的状态显示在12.4.5中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12.4.5看起来像一个中断标志寄存器、但是12.4.12节中的表12-14确实定义了上拉/dn 寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    只需澄清一下、12.4.5是数字 I/O 寄存器描述。  表12-14是中断标志寄存器。  我在 slau367p 中看不到第12.4.12节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。  我打开了错误的文档(对于 MSP430x5xx 系列、为 slau208q)。  应该是 slau367p 中第12.4.5节的表12-8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!  我将关闭此主题。