This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:使用 ESITEST 为音频信号输出 DAC

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/961392/msp430fr6989-using-esitest-to-output-dac-for-audio-signal

器件型号:MSP430FR6989

我一直在深入了解《系列用户指南》和数据表、但我仍然无法找到如何将 DAC 值从其中一个 ESIDAC 寄存器输出到 ESITEST 输出之一。 我的计划是从 DAC 输出音频信号。 通过查看系列用户指南中的图28-2、可以看出我可以通过 ESITEST1输出 DAC 值。 也许我误解了 ESI 的工作原理、但我找不到有关如何实现这一点的说明。

为了实现这一点、我需要配置哪些 ESI 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    系列用户指南中的图28-2未讨论 ESI。 图37-2确实显示了可以将8MSB DAC 数据输出到 ESITEST1引脚。

    根据数据表6-37、将 P9SEL1.1设置为1、将 P9SEL0.1设置为0、然后您应该得到输出信号。  

    顺便说一下、为什么将 FR6989用于此应用? 8位 DAC 输出似乎不足以实现音频输出。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在用户指南中阅读了更多内容、并找到了我需要的内容。

    FR6989是我唯一拥有的 MSP、因此我将尝试使其正常工作。 我认为8 DAC 输出应该足以满足我的应用需求。

    再次感谢