This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:msp430fr2311

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/960980/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

您好!

如果我使用此代码、我将测量50uA 的电流

#include

int main (空)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
// P2DIR |= BIT0;
// P2SEL1 |= BIT0;//在 P2.0/COUT 上选择 CPOUT 功能
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
_bis_SR_register (LPM4_BITS);//SCG1+SCG0+OSCOFF+CPUOFF

但是、如果我取消对 GPIO 语句的注释、则电流会下降到10uA

GPIO 为何影响功率模式?

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空引脚会导致施密特触发器频繁触发高电平/低电平、从而产生功耗较低的抖动。 未连接的引脚应在某种方向上"固定"、输出低电平/高电平或上拉/下拉电阻、因此它们不会悬空。

    在这种情况下、您已启用 CPOUT、当其关闭(CPEN=0)时、它被驱动为低电平。 [参考 UG (SLAU445I)图18-1]

    在 LPM4 [参考 DS (SLASE58E)第5.7节]中、您可能可以实现优于10uA、可能为0.5uA 的效果。 是否有任何其他引脚未连接?

    [编辑:更正了拼写错误]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您的回答! 未连接所有引脚。 我尝试使用 launchpad 进行电流测量、但我测量的数值非常高、因此我使用了不带组件的试验电路板。  

    谢谢 Vadim