This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:CAD 符号错误

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957981/msp430fr5964-cad-symbol-error

器件型号:MSP430FR5964

尊敬的 MSP430团队:

我的客户希望使用采用 ZVW 封装的 MSP430FR5964进行设计。

他从 TI 主页下载了 CAD 模型。

遗憾的是、该模型与数据表不匹配-尤其是焊球 B11和 C11应为模拟电源、但在该模型中、它们分别标记为 P2.0和 P2.1
您可以查看并更新吗?
谢谢、此致、
Joe
  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    当然、让我为您研究一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    我们正在与供应商合作、以获取更新信息。 但由于美国的假期、可能需要一些时间。 我们将在12月2日前返回给您、在此获取状态更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    请参阅随附的.bxl、它具有正确的 B11/C11引脚排列。  您能否验证此问题并告诉我这是否适用于客户?e2e.ti.com/.../MSP430FR5994IZVW.BXL