This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59xx 前景

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430F2617, MSP430FR5994, MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/960990/msp430fr59xx-prospects

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSP430F2617MSP430FR5994MSP430F2274

尊敬的 TI 团队:

是否有任何计划将 MSP430FR2xx (例如 ICC、SAC)或 MSP430F5xx (例如计时器 D、DAC)特定外设添加到 MSP430FR59xx 子系列中? 是否有可能在不久的将来会有基于 FRAM 的24MHz MSP430和 DMA?

我为什么要问? 我需要使用 MSP430F2274和 MSP430F2617升级一些旧器件、并考虑使用什么 MCU。 我想迁移到基于 FRAM 的 MSP430、但我还需要更高的性能(更多 DMA 通道或更高的 CPU 频率)。 我正在考虑 FRAM 子系列(特别是 MSP430FR5994和 MSP430FR2355)、但两者都缺少一些内容。 MSP430FR59xx 子系列没有 DAC、比 MSP430F2xx 慢、MSP430FR235x 没有 DMA。 目前没有满足所有要求的器件、但如果 MSP430FR59xx 有效、并且没有计划在 MSP430FR2xx 子系列中使用 DMA (e2e.ti.com/.../831904)、则看起来更有前景。

谢谢
Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    没有计划在 MSP430FR2xx 系列上添加 DMA。 您可以选择 MSP430FR59xx。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您确认 MSP430FR2xx 子系列、但 MSP430FR5xx 怎么样? 是否有扩展外设产品系列的计划? MSP430FR5xx 子系列现在专注于超声波测量、似乎不是 MSP430F5xx 子系列的后续产品、该子系列的应用范围要大得多。

    此致、
    Tomas