This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:进入 LPMX.5

Guru**** 2503025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/960757/msp430fr5964-entering-to-lpmx-5

器件型号:MSP430FR5964

您好!

我想知道进入 LPMX.5时 GIE 的用法。    在用户指南第1.4.3.1段中、在 第8点输入到 LPMx.5。  声明 GIE 应被清除。

我想使用相应配置的端口引脚中断从 LPMx.5中唤醒。  在这种情况下、端口引脚中断是否可以工作而不设置 GIE?

关于第12.3.3段。  b)和 注释 我知道在进入 LPMX.5之前、GIE 应该被置位。  那么、什么是正确的?  这有点令人困惑。

BR、

Heimo Lähdemäki ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为第1.4.3.1节中关于 GIE=0的建议是为了避免在 PMM 被半配置时被中断。 它没有考虑第12.3.3节(注释)的情况、这是一个窗口(是的、一个相当小的窗口)、在进入 LPMx.5之前、可以触发引脚唤醒、但不会处理。

    我想真正的答案是 GIE 在 LPMx.5中不工作、所以它的设置方式无关紧要。 引脚唤醒完全取决于 GPIO 配置、该配置被保存在外设寄存器之外并继续在 LPMx.5中运行。 示例 msp430fr599x_lpm4-5_01.c 显示了在 GIE=0的 LPMx.5中引脚唤醒。 (我想作者不担心比赛。)

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIYrDpSzWLAdyMoaXu1iPQ__IOGqZri__LATEST