主题中讨论的其他器件: MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试让主设备和从设备相互通信。 是否有人愿意为我提供两个 MSP430G2553通过 UART 相互通信的示例? 我已经尝试解决这一问题了几天了、但我无法解决。 我的主要目标是使用 for 循环逐个发送字符数组。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试让主设备和从设备相互通信。 是否有人愿意为我提供两个 MSP430G2553通过 UART 相互通信的示例? 我已经尝试解决这一问题了几天了、但我无法解决。 我的主要目标是使用 for 循环逐个发送字符数组。
您好!
您是否曾尝试查看 MSP430Ware 中的 msp430g2xx3_uscia0_UART_08_960.c 代码示例? 它使用一个超低功耗模式来持续地将两个 MSP430G2553与之进行通信、这是一种全双工通信。
您好!
很抱歉、我的回复很晚、但我对我当前正在进行的项目的其他方面分散了注意力。 对于 MSP430Ware 中的代码示例、我是否能够对其进行操作、以便一个 MSP430请求另一个 MSP430发送一组字符。 例如、对于我的项目、我希望 MSP430以总共6个字节的字节进行响应。 前两个是启动标志。 第三个字节包含消息长度、第四个字节包含特定消息的版本、第五个字节包含消息的类型标识符、第六个字节是结束标志。 我想采用这种帧格式、将其放入一组字符中、然后将这些字符发送到 MSP430、MSP430会向另一个 MSP430请求这些字符。 我希望我能清楚地说明这一点,而不会令人困惑。 谢谢你。
您好!
在线提供大量资源和示例、说明如何使用 MSP430 Launchpad 发送字符阵列。 尝试以下几项:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/641968?CCS-MSP430G2553-How-to-send-a-string-over-RX-UART-I-can-send-a-character-but-not-a-full-string-
https://www.embeddedrelated.com/showarticle/420.php
如果您的代码需要调试方面的帮助、请随时在论坛上发帖、否则在没有应用程序的任何初始代码的情况下很难提供帮助。