请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2522 尊敬的 MSP430团队:
我的客户使用 MSP430FR2252进行设计、他想读出噪声检测状态标志。
您是否有建议的此过程?
您能否提供一些示例软件?
谢谢、此致、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MSP430团队:
我的客户使用 MSP430FR2252进行设计、他想读出噪声检测状态标志。
您是否有建议的此过程?
您能否提供一些示例软件?
谢谢、此致、
Joe
Hallo E迅
您是否有任何软件示例、如何 将 bNoiseDetected 标志与回调结合使用?
我自己的示例代码不起作用、因为结构中没有标志列表。
谢谢
大家好
Markus
void main (void) { // //初始化 MCU // bsp_configuremcu ()设置器件 IO 和计时 //全局中断使能设置为允许外设 //唤醒 MCU。 // WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; BSP_configureMCU (); __bis_SR_register (GIE); // //启动 CapTIvate 应用 程序// CAPT_AppStart (); // ////为配对按钮添加回调,Proximity *// map_CAPT_CALTERback (&1 ); // Proximity background (&1)/ while & loopbackground (1)/& I) CAPT_appHandler(); // //这是一个在任何 //后台应用程序代码中添加的好地方。 // __no_operation (); // 后台循环迭代结束 //如果没有剩余操作则进入睡眠 // CAPT_appSleep (); }//结束后台循环 }//结束 main ()
void my_Proximation_callback (TSENSOR* pSensor) { if (pSensor->bNoiseDetected == true)(if (pSensor->bNoiseDetected == true)) { LED1_ON; _delay_cycles (5000); LED1_OFF; _delay_cycles (10000); LED1_ON; _DELAY_CYCLES (20000); LED1_OFF; _delay_cycles (10000); LED1_ON; _delay_cycles (5000); LED1_OFF; } 其他 { if (pSensor->bSensorProx == true) { LED1_ON; } 其他 { LED1_OFF; } }