This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:40MHz 时钟输入时的上升/下降时间定义

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/959642/cc1200-rise-fall-time-definition-at-40-mhz-clock-input

器件型号:CC1200

大家好、

两个简短的问题。

在使用具有 CMOS 缓冲器的 TCXO 时、数据表显示其上升/下降时间应小于2ns。
  您能告诉我周期的定义、也就是、请告诉我2ns 的电压电平吗?

2.我的客户即将将连接的 TCXO 从削波正弦类型切换到 CMOS 缓冲器类型, 他们是否需要通过这种更改更改更改任何寄存器?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)满摆幅的20%- 80%

    2) 2)否 请注意、一个满摆幅 TCXO 应该被直接连接至一个引脚、而不是通过一个串联电容器作为削波正弦。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我明白了。

    关于问题1、我的客户询问信息来源、数据表上的定义是什么?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这基于数据表中其他 DIO 规格的值为20%/80%。