This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:有关 FRAM 访问的查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/958709/msp430fr2512-inquiries-about-fram-access

器件型号:MSP430FR2512

大家好、

客户正在使用 MSP430FR2512开发他们的系统。 客户计划将系统的特定数据存储到 FRAM 存储器中。 因此、为避免丢失、客户希望澄清 FRAM 功能的一些要点。

1.对于 FRAM 存储器、客户是否能够随机进行写/读访问? 他们只是想确认它。

2.根据数据表表表6-19 (https://www.ti.com/lit/gpn/msp430fr2512)、有两个分离的 FRAM 存储器:"代码存储器(FFFFh-E300h)"和"信息存储器(18FFh-1800h)"。 客户能够使用两个 FRAM 存储器区域。 是这样吗?

3.客户希望获得用于 FRAM 访问的示例代码。 我将在 Resource Explorer 中与客户共享 msp430fr2xxx_framwrite.c。 如果有其他有用的 URL/文档、您是否会共享此信息?

然后、如果 FRAM 访问存在任何限制、您能否共享此信息?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    1.是的、客户可以在 FRAM 上随机读取/写入

    2.是的。 但是、不建议使用信息存储器。 此区域中存储了一些工厂校准数据。

    3、代码示例应该足够好、让客户了解如何编写 FRAM。 我现在没有太多要分享的东西。

    用户指南的 FRAM 一章也将为客户提供良好的指导。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息存储器中的校准数据? 这不是从0x1A00开始的 TLV 数据、而是记录在哪里?

    我知道有些器件在信息存储器的一个段中有校准数据、但这不是其中之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="cash Hao11"]

    2.是的。 但是、不建议使用信息存储器。 此区域中存储了一些工厂校准数据。

    [/报价]

    对于所有 CPUxV2器件(所有 FRAM)、出厂校准数据存储在 TLV (ROM)中、而不是信息存储器中。 包括段 A 在内的信息内存是免费使用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi-Cash、社区团队、

    感谢您的澄清。

    此致、Miyazaki