This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:系统中不带5VDC 的 USB 的软件/寄存器示例。 具有 VUSB、由外部3.3VDC..

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/959157/msp430f5528-software-register-examples-for-usb-in-a-system-w-o-5vdc-w-vusb-powered-from-external-3-3vdc

器件型号:MSP430F5528

大家好、第430团队、

在 不具有5VDC 的系统中使用 F5528/USB 是否有任何软件示例(适当的器件/寄存器设置等)? 具有由外部3.3VDC 电源供电的 VUSB?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有外部3.3V 电源的5528 USB 没有什么"特别"的地方。 我认为软件部分包含在 TI USB 器件堆栈中。 有用于代码设置的 GUI、也可能有用于外部/内部寄存器选择的选项。

    对于硬件器件、有5529 LP、主 FET 或目标器件、等等、由3.3V 专用(非内部)稳压器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno、

    嗯、例如... 如果使用外部3.3VDC /连接到 VUSB 引脚、则必须禁用内部3.3VDC LDO (通过寄存器位 VUSB_EN)。  这是一种"特殊"和不同的。

    非常感谢、但我想听听 TI'er (在 MSP430团队)的意见、WRT 提供了使用外部提供的3.3VDC VUSB 所需的所有设置硬件/软件。 以及我们是否有适用于此的代码示例。

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为 VUSBEN 和 SLDOAON 位被清零、软件中的 SLDOEN 置位应该可以。