This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:降低 LPM3功耗?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/959111/msp430fr2422-reducing-lpm3-power

器件型号:MSP430FR2422

我使用100欧姆接地电阻并测量接地电流。  我想减小我的接地电流以接近规格。  目前、我坐着大约20uA。  我的应用非常简单。  我配置、进入 LPM3、等待按钮、启用 PWM 和 RTC。  RTC 超时后、我使用 OUTMOD5将输出引脚复位为0 (接地)。  问题:

 关闭 SVSHE 不会影响 RTC、定时器或 PWM、对吧?

2 、未使用的 GPIO 全部设置为输出。  有人能告诉我 MSP 中需要查看的可能会导致我的接地电流过高的内容吗?  即使我在 CONFIGACLK 之后放置 LMP3、我仍然看到~20uA。  我正在使用接地导线中带有100欧姆电阻的 PicoScope 示波器来测量~ 1.980mV 平均值或19.8uA。

主代码:


int main (void)
{
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

//闪存 LED 的小宏显示复位已发生。
configGPIO();
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;
_delay_cycles (80000);
P1OUT &=~BIT4;
configACLK();
RTCCTL &=~RTCIE;
P1IFG = 0;
PMMCTL0_H = PMMPW_H;
PMMCTL0_L &=~SVSHE;
P1IE |= BIT1;
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是 REFOCLK、它是15-20uA。 典型用户为 ACLK (SELA)和 FLL.(SELREF)。

    在其中一个引脚上发生总线冲突的可能性有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无总线冲突。  我正在从 ACLK 获取计时器、但我注意到默认值为 REFOCLK (CSCTL4 reg)。  我将尝试设置、尽管我必须诚实地说、即使我在 ConfigGPIO 之后放置了一个断点、我也会获得该电流电平。  我唯一无法说服自己的是 BCR421 LED 驱动器在关闭时的 Q 电流。  我可能必须将其从电路板上拔出、以查看它是否会产生影响。  禁用电流未发布在数据表中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 LFXT 的 PSEL 位未设置、因此 FLL 在复位后几乎立即请求 REFO。

    您有 LFXT 晶体吗? 这将决定您的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个晶振,在 configACLK 内设置 P2SEL… 我一定会研究 PSEL 以设置 XT1。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您在电路板上运行此示例代码、以仔细检查此部分电流是由 MSP430还是电路板上的其他组件引起的。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁斯······

    刚才我们已经了解了 CSCTL4上的该位。  CSCTL4 aclk 源是一个大帮助...谢谢...它将电流从20uA 降低到大约5uA。  仍然很高、但通过测量技术和板上的 LDO 以及具有未知 Q 电流的 LED 驱动器、我更高兴这个数字。

    再次感谢。

    Steve