This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6730:引脚配置会影响功耗

Guru**** 2884120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/959358/msp430f6730-pin-configuration-affects-power-consumption

器件型号:MSP430F6730

当芯片根据外设电路的设计处于断电,时、需要将其配置为在断电后输出高电平模式或输入模式。 但是、在配置为输入后、芯片在光线充足时的功耗正常、芯片在黑暗中的功耗异常。 我想知道:

1、芯片系列配置为输入时对功耗有何影响?

2.在光线或光线下配置为输入时,对功耗有何影响?

3.对于未使用的芯片的 IO 端口、应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)如果引脚悬空(未连接的输入)、施密特触发器会经常触发引脚高电平和低电平、从而产生功耗"抖动"。  

    2) 2)我没有听说过光特别影响浮动引脚、但这并不不合理。 在附近移动手通常就足够了。

    3) 3) 未连接的引脚应以某种方式"固定"、也可以采用强(输出、高或低)或弱(输入+上拉/下拉)的方式。