This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有3个同步采样12位(最小值) ADC 的 MSP430

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/959198/msp430-with-3-simultaneous-sampling-12-bit-minimum-adc

主题中讨论的其他器件:MSP430I2040

大家好、  

我们是否有一个具有12位 ADC 的 MSP430微控制器、该 ADC 可以同时对3个通道进行采样?

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思?

    如果您想查找具有3个12位 ADC 的 MCU、 不、我们没有、唯一的选择是 SD-ADC。 例如 MSP430i2040。

    如果您想查找具有3通道12位 ADC 的 MCU、 有很多。

    您能告诉我您的应用吗?

    伊斯天