请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2355 尊敬的*:
我们将模拟输入连接到 MSP430FR2355的 A8 A9和 A3、并希望执行一系列 ADC 转换:首先是 A8、然后是 A9、最后是 A3。
这是否与 MSP430FR2355和 ADCCONSEQx 01b =通道序列有关?
我们希望有一个计时器、当计时器产生中断时、我们希望执行三次转换。
此致、
David。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的*:
我们将模拟输入连接到 MSP430FR2355的 A8 A9和 A3、并希望执行一系列 ADC 转换:首先是 A8、然后是 A9、最后是 A3。
这是否与 MSP430FR2355和 ADCCONSEQx 01b =通道序列有关?
我们希望有一个计时器、当计时器产生中断时、我们希望执行三次转换。
此致、
David。
简短的回答:不,至少不是所说的那样。
CONSEQ=1始终从 INCH->A0开始倒计数、在您的情况下为 A9->A0。 [参考用户指南(SLAU445I)第21.2.7.2节]
一个选项是继续执行所有转换、然后挑选所需的转换。 ADC 采样的电流小幅值不应足以干扰数字引脚。
请记住、(MSC=1)您必须以足够慢的速度运行 ADC 以抓取每个样本、如果 CONSEQ=0、则只执行三个单独的转换可能会更快。