This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430F5510为 USB 外设计时

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/958607/msp430f5510-msp430f5510-clocking-the-usb-peripheral

器件型号:MSP430F5510

尊敬的所有人:

MSP430F5510 USB 外设是否可以使用内部时钟进行操作? 还是必须使用外部 XTAL 或谐振器?

感谢您的帮助、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     XT2 是 MSP430 USB 硬件模块必须的。

    其他供应商提供的大量微控制器可用作 USB 器件、而无需外部晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno、

    感谢您回答问题。

    伊斯天