This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:清除 RTCIV

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/958316/msp430fr2422-clearing-rtciv

器件型号:MSP430FR2422

我正在尝试在上述主题中配置实时计数器。  该手册说明了如何通过读取来清除 RTCIV。  我对某个函数进行了调用、并且在该函数内进行了调用  

变量  

char 垃圾;

在启用 IRQ 之前、我有分配:

垃圾= RTCIV;

但是、当我观察具有断点的寄存器时、我永远不会看到这被清除。  有人能告诉我我我发生了什么错误吗? 编译器会向我发出警告、说该变量从未被使用。  我在项目编译器上将优化关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我建议您从 TI Resource Explorer 中的 FR2422工作 RTC 示例开始。 您可以在此处找到这些内容:

    http://dev.ti.com/tirex/explore 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo。。。

    我是从这开始的。  我从示例中复制了我可以在设计中使用的内容、现在我正在尝试转到我需要的位置。  用户指南明确地说、RTCIFG 通过读取 RTCIV 被清零。  该产品 Resource Explorer 中的应用程序代码不执行任何操作来清除该标志。  我发现、Explorer 中的应用程序代码并非总是编写得很好。  我想知道为什么在对 RTCIV 执行读取操作时该标志不会被清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数 IV 寄存器、写入操作与读取操作一样好、而对于某些情况、写入操作将清除所有挂起的中断。 加上优化器将使其保持独立。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是一个调试器幻想--可能是 RTC 在你处于一个断点时运行,调试器在不到一秒钟的时间内不能做任何事情。 您可能必须编写一些代码、连续读取 RTCIV 两次、然后在末尾断点

    正如 David 所说的、RTCIV 是不同寻常的(至少根据 UG)、您无法使用写操作将其清除。 我想这与 RTCIFG 是我知道的唯一 IFG 不能被明确清除的事实是相关的--你只能通过读取 RTCIV 来清除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RTCCTL 和其他寄存器中,当它用花括号{0}启动时显示位值时,这意味着什么?  我发现、当我首次加载代码时、RTCIE 也被启用、这也是奇怪的。  它似乎在重新启动时启用。  我发现我必须写入 RTCCTL 以清除使能...这看起来不奇怪吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试器复位不会停止 RTC、我想它更像是 PUC 而不是 POR。

    FR2433 Launchpad (我想还有其他一些)附带了一个使用 RTC 的演示、当我第一次将自己的程序加载到中时、由于 RTCIE 仍然被设置、它在 ISR_TRAP 上失败。 这是一个很好的头刮擦点、持续了几分钟。

    [编辑:抱歉、我错过了另一个问题。 用户指南(SLAU445I)表0-1..]中介绍了该符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我问你这个…

    我是否应该能够执行以下操作?

    加电时、等待开关被按下。  按下开关后、PWM 将运行一段时间(这由 RTCIV 中的计数器控制)。  在 RTCIV 内的这一时间到期后、我将通过设置 PMMREGOFF 来调用 LPM3.5。  我想再次通过使用之前按下的同一开关来唤醒、在此操作中、我希望 RTCIV 计数到一个不同的值。  例如、您按下1.4、PWM 将运行1/2小时、然后我进入 LPM3.5的时间非常长、比如说50小时(假设所有 RTC 寄存器保持不变(即30分钟中断)、它只是一个在这里发生变化的计数变量)。  在 LPM3.5 运行且您处于50小时窗口的同时、我希望按下1.4来唤醒您并再次打开 PWM。   

    问题:

    上述操作是否可以在代码中执行、或者 RTC 是否允许我执行此操作?

    在进入 LPM3.5之前、我是否必须使用某种形式的*(unsigned int *) BKMEM_BASE、如果需要、如何使用它?  (我关心 P1.4有一个下拉电阻并且具有中断功能)

    我的下一个问题是、如果 RTCIV 中有一个计数变量、如何将该值存储到备用存储器中、以便当我从 LPM3.5中退出时?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAKMEM 是可耐受 LPM3.5的存储器。 [此外:如果您关闭 RTC、您将进入 LPM4.5、BAKMEM 无法承受这种情况。] 示例 msp430fr235x_lpm3_5_01.c 使用它来存储 P1OUT (实际上是 LED 的 BIT0)的内容、以便它可以恢复它、切换它、然后再次保存它。 听起来您的 RTC 计数可能适合这种情况。

    数据表(SLASEE5C)第6.10.10条规定您具有32字节的 BAKMEM (字对齐)。 它们中的每一个都有名称、但它可能更容易用作位于 BKMEM_BASE 的数组(字节或字)。 只需在 LPM3.5之前存储一些东西,然后--只有在从 LPM3.5重新启动时--再次获取它。

    [编辑:链接器向我发出警告、但它似乎做了正确的事情:

    #pragma 位置(VIVACE_KITK、BKMEM_BASE)
    #pragma NOINIT (VICE_KIT)
    unsigned five_kit[32/sizeof (unsigned)];

    ]

    --

    至于较长的问题、恐怕我已经失去了路径。 我没有看到任何明显不可行的东西。 您可能应该将其绘制为确保您已涵盖所有案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    当您处理 RTC 中断并清除 RSTIV 时、是否在从 LPM3.5唤醒后清除了 LOCKLPM5?

    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;