This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:COUNT 和 LTA 没有相同的值。

Guru**** 2926500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/958159/msp430fr2633-count-and-lta-do-not-have-the-same-value

器件型号:MSP430FR2633

尊敬的团队:

我有几乎相同的问题。   COUNT 和 LTA 没有相同的值。

我从客户那里获得了一个配置文件、因此我上传了它。

请帮助。

e2e.ti.com/.../4478.CAPT_5F00_UserConfig.c

e2e.ti.com/.../7737.CAPT_5F00_UserConfig.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是数据:

    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0xce 0x3 0xd8 0x3 0xae 0x1
    2:LTA:9464计数:984、增量:8480
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0xd5 0x3 0xd7 0x3 0xb5 0x1
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x0 0xda 0x3 0xdb 0x3 0xbf 0x1
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x1 0xF3 0x1 0xE9 0x1 0xF1 0x1 0xF1 0x1 0xEA 0x1 0xEA 0x1 0x76 0x7
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0xF3 0x1 0xf4 0x1 0xf4 0x1 0xef 0x1 0xF3 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0xEf 0x1 0x98 0x7
    1:LTA:9438计数:983、增量:8455
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0xce 0x3 0xd7 0x3 0xAD 0x1
    2:LTA:9464计数:977、增量:8487
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0xd5 0x3 0xd4 0x3 0xb2 0x1
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x0 0xda 0x3 0xdb 0x3 0xbf 0x1
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x1 0xF3 0x1 0xE9 0x1 0xF1 0x1 0xF1 0x1 0xEA 0x1 0xEA 0x1 0x76 0x7
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0xF3 0x1 0xf4 0x1 0xf4 0x1 0xef 0x1 0xF3 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0xEf 0x1 0x98 0x7
    1:LTA:9438计数:981、增量:8457
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0xce 0x3 0xd6 0x3 0xac 0x1
    2:LTA:9464计数:980、增量:8484
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0xd5 0x3 0xd4 0x3 0xb2 0x1
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x0 0xda 0x3 0xdd 0x3 0xc1 0x1
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2 0x1 0xF3 0x1 0xE9 0x1 0xF1 0x1 0xF1 0x1 0xEA 0x1 0xEA 0x1 0x76 0x7
    0x55 0xAA 0x18 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0xF3 0x1 0xf4 0x1 0xf4 0x1 0xef 0x1 0xF2 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0xef 0x1 0x97 0x7
    1:LTA:9438计数:983、增量:8455
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x1 0x0 0x0 0x0 0xce 0x3 0xd6 0x3 0xac 0x1
    2:LTA:9464计数:978、增量:8486
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0xD5 0x3 0x3 0x3 0xb1 0x1
    0x55 0xAA 0xc 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x0 0xda 0x3 0xdc 0x3 0xc0 0x1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能否发布中国 e2e 的链接。 我可以在该帖子下直接回复。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    e2echina.ti.com/.../196026