This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:浮点数学

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2353, MSPMATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/958235/msp430fr2353-floating-point-math

器件型号:MSP430FR2353
主题中讨论的其他器件:MSPMATHLIB

尊敬的*:

 MSP430的浮点数学库是否支持 MSP430FR2353或 MSPFR2355   ?

因为描述中说:

MSPMATHLIB 支持的 MSP430器件:  

  • 基于 FRAM 的器件

我无法在此链接" ">www.ti.com/.../MSPMATHLIB"上的受支持器件列表中找到它

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它应与 MSPMATHLIB 兼容。 该器件很可能是在 MSPMATHLIB 发布后发布的、该页面并未更新以支持新器件。