This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:能源库代码大小和增量支持

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A, TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/957900/msp430f67641a-energy-library-code-size-and-delta-support

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件: TIDM-3PH-ENERGY5-ESD

嗨、伙计

您能不能澄清一下、在 MSP430F67641A 的128K 中、能源库需要多少闪存来运行多相位调节器能量测量?

EM MSP430的库是否包括3相差(无中性)功率等,使用2个电流互感器进行计算?

谢谢

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rodney、

    [引用 user="RodneyFarrow"]您能否说明能源库在 MSP430F67641A 的128K 中需要使用多少闪存来运行多相位调节器能量测量

    我在 IAR 中重新编译了基于 MSP430F67641A 的 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 代码、.map 文件指示它大约为18.7B 闪存和2.3KB RAM。

    [引用 user="RodneyFarrow"] EM MSP430的库是否包括三相差(无中性)功率等,使用2个电流互感器进行的计算?

    遗憾的是、我们的任何库都不支持增量配置。 它应该可以在硬件方面实现、但我们没有任何可以证明这一点的配套资料。

    此致、

    James